990-91261F-037

安装抗震固定支架(可选)

  1. 将背面固定件安装到地面。使用适合地面类型的五金件 – 背面固定件上的孔径为 ø14 mm。
  2. 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至 UPS。

    UPS 背面视图

  3. 使用随附的 M8 螺栓将正面抗震固定支架安装至 UPS。

    UPS 正面视图

    注: 暂时不要将 UPS 推入到位。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.