온라인 제품 설명서 액세스
여기에서 특정 UPS에 대한 UPS 설명서, 제출 도면 및 기타 문서를 찾아보십시오.
웹 브라우저에서 https://www.go2se.com/ref= 및 해당 제품의 상업 참조를 입력합니다.
여기에서 UPS 설명서, 관련 보조 제품 설명서 및 옵션 설명서를 찾아보십시오.
코드를 스캔하여 Galaxy VS 온라인 매뉴얼 포털로 이동합니다.
IEC(380/400/415/440V)
UL(200/208/220/480V)
여기에서 UPS 설치 설명서, UPS 사용 설명서 및 UPS 기술 사양을 확인할 수 있으며, 보조 제품 및 옵션에 대한 설치 설명서도 찾을 수 있습니다.
이 온라인 매뉴얼 포털은 모든 장치에서 사용할 수 있으며 디지털 페이지, 포털의 다양한 문서에 대한 검색 기능 및 오프라인 사용을 위한 PDF 다운로드 기능을 제공합니다.
여기에서 Galaxy VS에 대해 자세히 알아보십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용은 https://www.se.com/ww/en/product-range/65772에서 확인할 수 있습니다.