이중 주 전원 시스템 내 전원 케이블 연결
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스 모드에서 정확한 부하 공유가 이루어지도록 하려면:
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- TN-C/3선 접지 시스템에만 해당: 본딩 부스바를 (A) 위치에서 (B) 위치로 옮겨 N 부스바를 PE 부스바에 연결합니다.
- 3개의 단일 주 전원 점퍼 부스바를 제거합니다.
- 전원 케이블을 그림과 같이 연결:
- PE 케이블을 연결합니다.
- 입력 케이블을 연결합니다.
- 바이패스 케이블을 연결합니다.
- 출력 케이블을 연결합니다.
- 원격 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: DC 케이블을 DC 부스바에 연결합니다.
- 인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: 인접 모듈형 배터리 캐비닛에서 전원 케이블 연결을 참조하십시오.