990-91261F-019

설치 준비

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 케이블 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫지 마십시오. 또한 UPS 근처에 구멍을 뚫지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.
  1. 전면 패널을 제거합니다.
  2. 사전 설치된 파워 모듈이 없는 UPS의 경우: 파워 모듈 설치:
    1. 빈 파워 모듈 선반의 양쪽에 있는 나사를 제거합니다.
    2. 파워 모듈을 선반에 밀어 넣습니다.
    3. 선반 양쪽에 나사를 다시 설치합니다.
    주의
    고중량
    전원 모듈은 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.
    • 20kW 전원 모듈의 무게는 25kg(55lbs)입니다.
    • 50kW 전원 모듈의 무게는 38kg(84lbs)입니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  3. 상단 커버 제거:
    1. 나사를 제거하고 상단 커버의 앞쪽을 위로 기울이십시오.
    2. 상단 커버를 뒤쪽으로 밀어 제거합니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에서 분리되어야 합니다.
  4. 배터리 커버를 제거합니다. 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에서 해제합니다.
  5. 유지보수 바이패스 캐비닛 설치의 경우: 오른쪽 패널을 제거합니다. 측면 패널은 유지보수 바이패스 캐비닛에 다시 설치됩니다.
  6. 인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: 왼쪽의 패널을 제거합니다.
  7. UPS에서 후면 글랜드 플레이트와 후면 브러시 플레이트를 제거합니다. 이는 신호 선 배선을 위한 것입니다.

    UPS 후면 모습

  8. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
    • 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  9. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 왼쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS로 배선합니다.
  10. Class 2/SELV 신호 선을 중앙 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS로 배선합니다.
  11. 컨트롤러 박스에 연결된 외부 통신 케이블을 오른쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트 및 케이블 채널을 통해 UPS 전면으로 배선합니다.

    전선관이 없는 UPS 후면 모습

    전선관이 있는 UPS 후면 모습

  12. UPS 후면에서 전선관 함을 제거합니다.
  13. 전선관에서 후면 플레이트 및 상단 또는 하단 글랜드 플레이트를 제거합니다.
  14. 상단 또는 하단 글랜드 플레이트에 전원 케이블/전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 가능한 경우 전선관(제공 안 됨)을 설치하십시오.
  15. 전선관 함에 상단 또는 하단 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  16. 전선관 함을 UPS에 다시 설치합니다. 참고로 전선관은 반대 위치에 설치됩니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.