990-91261F-019

단순화된 1+1 병렬 시스템의 IMB 신호 선 연결

주의: 신호 선이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.
  1. 두 UPS에서 스태틱 스위치 모듈과 전면 플레이트를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  2. 내부 유지보수 차단기 IMB의 추가 AUX 스위치(제공됨)를 두 UPS에 설치합니다.
  3. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 두 UPS 사이에 설치:
    1. non-Class 2/non-SELV 신호 선(제공되지 않음)을 UPS 1의 내부 유지보수 차단기 IMB의 AUX 스위치 터미널 21 및 22에서, UPS 2의 보드 640-4843의 J6614-5 및 J6614-6으로 그림과 같이 연결합니다.
    2. non-Class 2/non-SELV 신호 선(제공되지 않음)을 UPS 2의 내부 유지보수 차단기 IMB의 AUX 스위치 터미널 21 및 22에서, UPS 1의 보드 640-4843의 J6614-5 및 J6614-6으로 그림과 같이 연결합니다.

    단순화된 1+1 병렬 시스템 전면 모습

  4. 두 UPS에 전면 커버와 스태틱 스위치 모듈을 다시 설치합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?