990-91263-028

Установка распределительной коробки на модульный шкаф с батареями

  1. Снимите силовые клеммы с задней части модульного шкафа с батареями.

    Модульный шкаф с батареями – вид сзади

  2. Снимите верхнюю или нижнюю фальш-панель с распределительной коробки.
  3. Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб в верхней или нижней части фальш-панели. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.
  4. Установите верхнюю или нижнюю фальш-панель обратно на распределительную коробку.
  5. Установите распределительную коробку на модульные шкафы с батареями. Обратите внимание, что распределительная коробка устанавливается в обратном положении.

    Модульный шкаф с батареями – вид сзади

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?