990-91263A-028

Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно)

  1. Установите задние кронштейны на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в заднем кронштейне составляет ø14 мм. Используйте заднюю монтажную панель с несколькими модульными шкафами с батареями и/или расположенным рядом ИБП.
  2. Установите задний анкерный кронштейн на модульный шкаф с батареями с помощью входящих в комплект болтов M8.

    Модульный шкаф с батареями – вид сзади

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.