990-91263A-028

Окончание установки

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
  • Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Использовать инструменты с изолированными ручками.
  • Надеть защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
риск повреждения оборудования
Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Опускайте передние и задние регулирующие ножки модульного шкафа с батареями с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять модульный шкаф с батареями.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  2. Только для сейсмоустойчивого крепления:
    1. Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на модульный шкаф с батареями с помощью входящих в комплект болтов M8.
    2. Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на модульный шкаф с батареями на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø18 мм.
  3. Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  4. Вставьте модули батарей в пазы. Заполните полки, начиная снизу.
  5. Поверните вниз ручку модуля батареи и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
  6. Установите на место указанные панели и крышки.
  7. Подключите клеммы с передней частью модулей батарей.

    Модуль батареи – вид спереди

  8. Установите на место крышку батареи.
  9. Установите на место переднюю панель.
    1. Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели, в модульный шкаф батареи под углом.
    2. Снова подсоедините скобы передней панели к модульному шкафу с батареями.
    3. Закройте переднюю панель и зафиксируйте ее двумя креплениями.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.