990-91318G-006

Galaxy VSSAI con baterías internasEspecificaciones técnicas

20-100 kW 480 V
10-50 kW 208 V

Las actualizaciones más recientes están disponibles en el sitio web de Schneider Electric

12/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?