990-91318G-006

Comunicación y administración

Red de área local 1 Gbps: 1 puerto por defecto
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de salida 4 x SELV configurable
Contactos de entrada 4 x SELV configurable
Panel de control estándar Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Alarma sonora
Apagado de emergencia (EPO) Opciones:
  • Normalmente abierto (NA)

  • Normalmente cerrado (NC)

  • 24 VCC de SELV externos

Panel de conmutación externa UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronización externa No
Supervisión de las baterías Disponible para baterías modulares

EPO

Configuraciones del EPO (640–4864, terminal J6600, 1–9)

La entrada EPO admite 24 VDC.

NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.

Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a funcionamiento en derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.

Relés de salida y contactos de entrada configurables

Contactos de entrada

Hay cuatro contactos de entrada disponibles. Se pueden configurar para indicar un evento determinado a través de la pantalla. Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA.

Nombre Descripción Ubicación
IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 1–2
IN _2 (contacto de entrada 2) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 3–4
IN _3 (contacto de entrada 3) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 5–6
IN _4 (contacto de entrada 4) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 7–8

Relés de salida

Hay cuatro relés de salida disponibles. Se pueden configurar para activarse en uno o más eventos a través de la pantalla.

Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.

Nombre Descripción Ubicación
OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 1–3
OUT _2 (relé de salida 2) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 4–6
OUT _3 (relé de salida 3) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 7–9
OUT _4 (relé de salida 4) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 10–12

Modo de comprobación energizado: Si este modo está habilitado, significa que el relé de salida se activa cuando los eventos asociados con él no están presentes (normalmente activado). El Modo de comprobación energizado se configura individualmente para cada relé de salida. Permite detectar si se pierde el suministro de red de los relés de salida, ya que todos los relés de salida se desactivarán y los eventos asociados con ellos se indicarán como presentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?