990-91260E-006

Conexión de los cables de alimentación

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
  • Todos los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI (solo es necesario en sistemas con suministro de red simple).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: El SAI está preconfigurado para el sistema de conexión a tierra TNS. Una instalación con 3 cables que utiliza una barra colectora de enlace dará como resultado una corriente residual más elevada.
  1. Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 conductores/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora G/PE.

    Vista posterior del SAI

  2. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Retire los cables del puente del suministro de red simple principal indicados que se ubican detrás de los terminales de salida/derivación.

    Vista posterior del SAI

  3. Conecte los cables de alimentación como se muestra:
    1. Conecte los cables del conductor de toma de tierra/PE del equipo.
    2. Conecte los cables de entrada.
    3. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
    4. Conecte los cables de salida.
    NOTA: Aplique a los casquillos aislados un par de apriete de 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).

    Vista posterior del SAI

    ATENCIÓN
    Riesgo de daños en el equipo
    Verifique la sujeción de los casquillos aislados/terminales del cable. Si se mueven al tirar de los cables, los pernos o tornillos pueden aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  4. Vuelva a colocar la placa posterior derecha.
  5. Vuelva a instalar la placa guía de la parte posterior izquierda del SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?