990-91263A-007

Διαδικασία εγκατάστασης για παρακείμενη εγκατάσταση

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και γειτονικό UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και γειτονικό UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW

  1. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο του UPS για να προετοιμάσετε την εγκατάσταση του UPS.
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Επιλογή: Εγκατάσταση της σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  5. Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  6. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  9. Τελική εγκατάσταση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;