990-91263A-007

Διαδικασία εγκατάστασης για απομακρυσμένη εγκατάσταση

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
  1. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο του UPS για να προετοιμάσετε την εγκατάσταση του UPS.
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  4. Προετοιμασία του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος.
  5. Επιλογή: Εγκατάσταση της σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  6. Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  7. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  8. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  9. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  10. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;