990-91263A-007

Εγκατάσταση της σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

  1. Στερεώστε τα πίσω άγκιστρα στερέωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο εδάφους – η διάμετρος οπής στο πίσω άγκιστρο στερέωσης είναι ø14 mm. Χρησιμοποιήστε την πίσω πλάκα διασύνδεσης με πολλά ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας ή/και ένα γειτονικό UPS.
  2. Τοποθετήστε το πίσω άγκιστρο αγκύρωσης στα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;