990-91263A-007

Τελική εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις
  • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
  • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
  • Αποσυνδέετε την πηγή φόρτισης πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση των πόλων της μπαταρίας.
  • Ελέγχετε αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη. Αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη, απομακρύνετε την πηγή από το έδαφος. Η επαφή με οποιοδήποτε τμήμα γειωμένης μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας περιορίζεται αν οι γειώσεις απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες παροχές μπαταρίας που δεν διαθέτουν κύκλωμα γειωμένης παροχής).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Περιμένετε έως ότου το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση προτού εγκαταστήσετε μπαταρίες στο σύστημα. Η χρονική διάρκεια από την εγκατάσταση των μπαταριών έως την ενεργοποίηση του συστήματος UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες ή 3 ημέρες.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Χαμηλώστε τα μπροστινά και πίσω πόδια στερέωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά την πλάνιση των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  2. Μόνο για σεισμική αγκύρωση:
    1. Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.
    2. Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο εδάφους – η διάμετρος οπής στο μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης είναι ø18 mm.
  3. Ρυθμίστε το διακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ).
  4. Ωθήστε τις μονάδες μπαταριών στις υποδοχές. Γεμίστε τα ράφια από το κάτω μέρος και προς τα επάνω.
  5. Στρέψτε προς τα κάτω τη λαβή της μονάδας μπαταρίας και στερεώστε τη λαβή στο ράφι με τη βίδα που παρέχεται.
  6. Επανατοποθετήστε τις πλάκες και τα καλύμματα που υποδεικνύονται.
  7. Συνδέστε τους πόλους της μπαταρίας στο μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταριών.

    Μπροστινή όψη της μονάδας μπαταρίας

  8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
  9. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα.
    1. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας σε κεκλιμένη γωνία.
    2. Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    3. Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;