990-91263A-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Για εγκαταστάσεις με UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW, τα καλώδια DC από κάθε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας πρέπει να συνδέονται απευθείας στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Για απομακρυσμένο UPS:
    1. Συνδέστε το καλώδιο PE και τα καλώδια DC (δεν παρέχονται) σε κάθε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας
    2. Δρομολογήστε τα καλώδια PE και DC προς τα έξω μέσω του αγωγού και μέσα στην περιοχή καλωδίωσης ισχύος UPS.
    3. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS, για να συνδέσετε τα καλώδια PE και DC στο UPS.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας για απομακρυσμένο UPS

  2. Για γειτονικά UPS για εξωτερικές μπαταρίες:
    1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο PE (0W49449) μεταξύ των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας όπως φαίνεται.

      Μπροστινή όψη των δύο ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας

    2. Συνδέστε το καλώδιο PE από το προαιρετικό κιτ GVSOPT030 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και δρομολογήστε το καλώδιο PE μέσω της δεξιάς πλευράς και μέσα στην περιοχή καλωδίωσης ισχύος UPS.
    3. Συνδέστε τα καλώδια DC από το προαιρετικό κιτ GVSOPT030 σε κάθε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας και δρομολογήστε τα καλώδια DC μέσω της δεξιάς πλευράς και μέσα στην περιοχή καλωδίωσης ισχύος UPS. Τα καλώδια DC δρομολογούνται μέσω των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    4. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS, για να συνδέσετε τα καλώδια PE και DC στο UPS.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

    Μπροστινή όψη των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.