990-91261E-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Zdejmij panel przedni.
  2. Dla zasilacza UPS bez wstępnie zainstalowanego modułu zasilania: Zainstaluj moduł zasilania:
    1. Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
    2. Wciśnij moduł zasilania na półkę.
    3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
    PRZESTROGA
    Duży ciężar
    Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
    • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
    • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  3. Zdejmij główną pokrywę:
    1. Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
    2. Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
  4. Zdemontuj osłonę baterii. Odłącz zaciski baterii od przedniej części modułów baterii.
  5. W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego: Zdemontuj prawy boczny panel. Boczny panel zostanie zamontowany ponownie na szafce obejścia serwisowego.
  6. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel.
  7. Zdejmij tylne płyty montażowe i przepusty szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj przepusty szczotkowe.
    • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
  9. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
  10. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez środkową osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
  11. Poprowadź zewnętrzne kable komunikacyjne, łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną osłonę szczotkową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.

    Widok zasilacza UPS z tyłu bez przepustów kablowych

    Widok zasilacza UPS z tyłu z przepustami kablowymi

  12. Zdemontuj skrzyknę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.
  13. Zdemontuj tylną płytę i górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
  14. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
  15. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
  16. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Pamiętaj, że skrzynkę przepustów kablowych montuje się w pozycji odwróconej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?