990-91318E-006

Información general del sistema unitario

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
BB Disyuntor de batería del SAI para baterías internas

Sistema unitario: suministro de red simple principal

Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?