990-5783L-022

Externe synchronisatie aansluiten

De maximale spanning voor externe synchronisatie is gelijk aan het bereik van de ingangsspanning zoals aangegeven in de specificaties. De non-Class 2/non-SELV-kabels voor externe synchronisatie moeten mantelkabels zijn met een nominale spanning van 600 VAC.

  1. Leid de externe synchronisatiekabels door de boven- of onderkant van de I/O-behuizing naar 0P6549 zoals afgebeeld in Voorbereiding op externe signaalkabels.
  2. Sluit de drie fasen op de klemmenstrook aan:
    OPMERKING: De fasen van de synchronisatiebron moeten worden beschermd door een beveiliging van maximaal 0,5 A.
    OPMERKING: De klemmenstrook niet op de printplaat aansluiten. Signaalkabels worden aangesloten door Schneider Electric tijdens de montageservice.
    1. Verbind L1 met J5611 op 0P6549.
    2. Verbind L2 met J5612 op 0P6549.
    3. Verbind L3 met J5613 op 0P6549.

Signaalkabelaansluitingen voor basis UPS-synchronisatie van een vaste spanningsbron (printplaten 0P6548, 0P6549)

Signaalkabelaansluitingen voor dubbele UPS-synchronisatie met zwevende synchronisatie (printplaten 0P6548, 0P6549)

Signaalkabelaansluitingen voor vaste parallelle synchronisatie (printplaten 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?