990-5783K-023

Kople til ekstern synkronisering

Maksimum spenning for ekstern synkronisering er lik inngangsspenningområdet oppgitt i spesifikasjonene. non-Class 2/non-SELV-kablene for ekstern synkronisering må være mantlet kabler og klassifisert for 600 VAC.

  1. Før de eksterne synkroniseringskablene gjennom toppen eller bunnen av I/U-kabinettet til 0P6549, som vist i Klargjøre for eksterne signalkabler.
  2. Kople de tre fasene til terminalblokken:
    MERK: Fasene fra synkroniseringskilden må være beskyttet med en sikring på maksimalt 0,5 A.
    MERK: Ikke kople terminalblokken til kortet. Signalkabler koples til av Schneider Electric under servicemontering.
    1. Kople L1 til J5611 på 0P6549.
    2. Kople L2 til J5612 på 0P6549.
    3. Kople L3 til J5613 på 0P6549.

Signalkabeltilkoplinger for standard UPS-synkronisering til en fast spenningskilde (kort 0P6548, 0P6549)

Signalkabeltilkoplinger for synkronisering av to UPSer med en master for flytende synkronisering (kort 0P6548, 0P6549)

Signalkabeltilkoplinger for master for fast parallellsynkronisering (kort 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?