990-5783J-017

Collegamento della sincronizzazione esterna

La tensione massima per la sincronizzazione esterna è pari all'intervallo della tensione di ingresso indicato nelle specifiche. I cavi non-Class 2/non-SELV per la sincronizzazione esterna devono essere muniti di guaina e devono avere una tensione nominale di 600 VCA.

  1. Far passare i cavi di sincronizzazione esterna dall'alto o dal basso dell'armadio I/O a 0P6549 come mostrato in Preparazione dei cavi di segnale esterni.
  2. Collegare le tre fasi alla morsettiera:
    NOTA: Proteggere le fasi dell'origine della sincronizzazione mediante un fusibile da massimo 0,5 A.
    NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.
    1. Collegare L1 a J5611 in 0P6549.
    2. Collegare L2 a J5612 in 0P6549.
    3. Collegare L3 a J5613 in 0P6549.

Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione UPS di base a una sorgente di tensione fissa (schede 0P6548, 0P6549)

Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione tra due UPS con sistema di sincronizzazione flottante (schede 0P6548, 0P6549)

Collegamenti dei cavi di segnale per master di sincronizzazione del sistema parallelo fisso (schede 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?