990-5783L-022

De achterste verankeringsbeugels vastzetten

GEVAAR
gevaar voor kanteling
Alle achterste en voorste verankeringsbeugels moeten zijn geplaatst.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Houd het UPS-systeem bedekt terwijl u verankeringsgaten boort, om te voorkomen dat stof of andere geleidende delen in het systeem terechtkomen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Gebruik de achterste verankeringsbeugel die aan de achterkant van het pallet van de I/O-behuizing is bevestigd. Bevestig de twee platen van de installatieset 0H-9101 aan de achterste verankeringsbeugel van de I/O-behuizing met M8-bouten. Maak een aantekening van de richting van de platen.
  2. Plaats de achterste verankeringsbeugels voor de I/O-behuizing en de vermogensbehuizingen in de definitieve installatielocatie.
  3. Verbind de achterste verankeringsbeugels met de meegeleverde schroeven en bouten.
  4. Markeer de locaties van de gaten.
  5. Boor verankeringsgaten volgens de nationale en lokale vereisten.
  6. Zet de achterste verankeringsbeugels op de vloer vast. Bouten worden niet meegeleverd.
  7. Gebruik een waterpas om de achterste verankeringsbeugels nauwkeurig recht te zetten. Gebruik indien nodig de meegeleverde stelplaatjes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?