990-5783K-023

Kople til strømkabler i et system på 380 V, 400 V, 415 V og 440 V

  1. Monter N-samleskinne 880–5501 fra installasjonssett 0H-1102.

    I/U-kabinettet vist forfra

  2. Bare i installasjoner med nøytral kopling: Fjern lexan-platen fra N-samleskinnen.
  3. Kople utstyrets jordingsleder/PE til PE-samleskinnen.
  4. Kople til inngangskablene.
  5. Gjelder bare systemer med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
  6. Kople til utgangskablene.
  7. Gjelder bare TNC-systemer: Monter krysskoplingskabler (følger ikke med) mellom N-samleskinnen og jordingsterminalen.
  8. Gjelder bare systemer med 4-ledere: I et IT-system kopler du til en ekstern impedans mellom N-samleskinnen og jordingsterminalen.
    MERK: For IT-systemer må installasjonen inneholde en krets for registrering av jordfeil.
  9. Kople batterikablene til pluss- (+) og minusterminalene (–) på batteriet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?