990-5452M-018

バッテリーブースト充電の開始

ブースト充電では、放電したバッテリーを高速で再充電することができます。

注記: このオプションを利用するには、スタートアップ中にSchneider Electricによりブースト充電が有効にされている必要があります。
  1. ディスプレイのホーム画面からControl(管理) > Charger Mode(充電器モード)を選択します。
  2. Boost Charge (ブースト充電) を選択して、バッテリーのシングルブースト充電を開始します。

    UPSシステムがバッテリーのブースト充電を開始します。

    ブースト充電を終了してフロート充電に戻るには、Float Charge(フロート充電)を選択します。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?