990-5452N-032

เริ่มการชาร์จเพิ่มกำลังแบตเตอรี่

การเพิ่มกำลังชาร์จจะช่วยให้สามารถทำการรีชาร์จแบตเตอรี่ที่ได้รับการปล่อยประจุออกได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตูู: จะต้องเปิดใช้งานการเพิ่มกำลังชาร์จโดย Schneider Electric ในระหว่างการเริ่มต้นเปิดใช้งานตัวเลือกนี้
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > โหมดเครื่องชาร์จ
  2. เลือก การเพิ่มกำลังชาร์จ เพื่อเริ่มต้นการชาร์จแบบเพิ่มกำลังไฟครั้งเดียวของแบตเตอรี่

    ระบบ UPS เริ่มการชาร์จเพิ่มกำลังแบตเตอรี่

    เพื่อหยุดการชาร์จกระตุ้นและกลับไปยังการชาร์จแบบหล่อเลี้ยง ให้เลือก การชาร์จแบบไม่ใช้กำลังไฟ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?