990-5452N-019

배터리 부스트 충전 시작

부스트 충전은 방전된 배터리를 고속으로 재충전할 수 있게 해 줍니다.

주의: 부스트 충전을 사용할 수 있으려면 Schneider Electric에 의해 시작 시 이 옵션이 활성화되어야 합니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 제어 > 충전기 모드를 선택합니다.
  2. 부스트 충전을 선택하여 배터리의 단일 부스트 충전을 시작합니다.

    UPS 시스템이 배터리의 부스트 충전을 시작합니다.

    부스트 충전을 중지하고 부동 충전으로 돌아가려면 부동 충전을 선택합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?