990-5783L-004

Tilslut strømkablerne i et 480 V system

Jordingselektrodelederen skal installeres pr. NEC 250.30 og størrelse pr. NEC 250.66.

  1. Slut udstyrets jordforbindelse/PE til PE-busbaren.
  2. Gælder kun for systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypass-kablerne.
  3. Tilslut udgangskablerne.
  4. Tilslut indgangskablerne.
  5. Gælder kun systemer med jording med høj impedans:
    BEMÆRK: I systemer med jording med høj impedans skal installationen inkludere et kredsløb til sporing af jordfejl.
    1. Roter jumper-busbaren, så den ikke opretter en forbindelse.
    2. Tilslut en ekstern impedans mellem "E"-terminalen og terminalen til jording af udstyr i overensstemmelse med NEC 2014-artikel 250.36.
  6. Slut batterikablerne til batteriterminalerne (+ og -).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?