990-5783L-022

De stroomkabels aansluiten in een 480 V-systeem

De aardingselektrodegeleider moet worden geïnstalleerd volgens NEC 250.30 en gekalibreerd volgens NEC 250.66.

  1. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE aan op de PE-busbar.
  2. Alleen van toepassing op systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
  3. Sluit de uitgangskabels aan.
  4. Sluit de ingangskabels aan.
  5. Alleen voor aardingssystemen met hoge impedantie:
    OPMERKING: Voor aardingssystemen met hoge impedantie moet de installatie een aardlekdetectiecircuit hebben.
    1. Roteer de doorverbindingsrail zodat deze geen verbinding maakt.
    2. Sluit een externe impedantie aan tussen de E-aansluitklem en de apparatuuraardingsgeleider volgens NEC 2014 artikel 250.36.
  6. Sluit de batterijkabels aan op de batterijklemmen + en -.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?