990-5783K-034

Güç Kablolarını 480 V Sistemine Bağlama

Topraklama elektrot iletkeni, NEC 250.30 başına monte edilmeli ve NEC 250.66'ya göre boyutlandırılmalıdır.

  1. Ekipman topraklama çubuğunu/PE'yi PE elektrik barasına bağlayın.
  2. Sadece Giriş ve Bypass Ayrı Girişli şebeke sistemleri için geçerlidir. Bypass kablolarını bağlayın
  3. Çıkış kablolarını bağlayın
  4. Giriş kablolarını bağlayın
  5. Sadece yüksek empedans topraklama sistemleri için:
    NOT: Yüksek empedans topraklama sistemleri için kurulumda bir topraklama arızası tespit devresi bulunmalıdır.
    1. Atlama barasını bir bağlantı oluşturmaması için döndürün.
    2. NEC 2014 madde 250.36'ya uygun olarak harici empedansı “E” terminali ile topraklama iletkeni ekipmanı arasına bağlayın.
  6. Akü kablolarını, akü + ve akü - terminallerine bağlayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?