990-5783L-023

Kople til strømkabler i ett 480 V-system

Elektrodelederen for utligningsjording må installeres i henhold til NEC 250.30, og størrelsen skal velges i henhold til NEC 250.66.

  1. Kople utstyrets utligningsjordingsleder/PE til PE-samleskinnen.
  2. Gjelder bare systemer med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
  3. Kople til utgangskablene.
  4. Kople til inngangskablene.
  5. Bare for jordingssystemer med høy impedans:
    MERK: For jordingssystemer med høy impedans må installasjonen ha en krets for registrering av jordfeil.
    1. Roter krysskoplingssamleskinnen slik at den ikke oppretter en tilkopling.
    2. Kople til en ekstern impedans mellom E-terminalen og utstyrsjordingslederen (EGC) i henhold til NEC 2014 artikkel 250.36.
  6. Kople batterikablene til pluss- (+) og minusterminalene (–) på batteriet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?