990-5783K-018

480 Vシステムにおける電源ケーブルの接続

接地電極導体は、NEC 250.30の記載に従って取り付ける必要があります。また、接地電極導体のサイズは、NEC 250.66の記載に準拠している必要があります。

  1. 機器接地導体/PEをPEバスバーに接続します。
  2. 2系統主電源システムのみに適用:バイパスケーブルを接続します。
  3. 出力ケーブルを接続します。
  4. 入力ケーブルを接続します。
  5. 高インピーダンス接地システムの場合のみ:
    注記: 高インピーダンス接地システムの場合は、接地故障検出回路も設置する必要があります。
    1. ジャンパーバスバーを回転させ、接続に使用されない状態にします。
    2. NEC 2014の250.36条に従い、上図の「E」端子と機器接地導体との間で外部インピーダンスを接続します。
  6. バッテリーケーブルをバッテリー+端子とバッテリー–端子に接続します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?