990-5783L-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema de 480 V

El electrodo conductor de toma a tierra se debe instalar de conformidad con NEC 250.30 y sus dimensiones se deben ajustar a NEC 250.66.

  1. Conecte el conductor de toma de tierra/PE del equipo a la barra colectora PE.
  2. Solo aplicable a los sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
  3. Conecte los cables de salida.
  4. Conecte los cables de entrada.
  5. Solo para sistemas con conexión a tierra de alta impedancia:
    NOTA: En los sistemas con conexión a tierra de alta impedancia, la instalación debe incluir un circuito de detección de fallos de toma de tierra.
    1. Gire el puente de la barra colectora para evitar que cree una conexión.
    2. Conecte una impedancia externa entre el terminal “E” y el conductor de toma de tierra del equipo, según el artículo 250.36 de NEC 2014.
  6. Conecte los cables de la batería a los terminales + y – de la batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?