990-5783L-025

Podłączenie kabli zasilających w systemie 480 V

Przewód elektrody uziemiającej musi być zainstalowany zgodnie z normą NEC 250.30 i mieć wymiary zgodne z normą NEC 250.66.

  1. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.
  2. Stosowane tylko w systemach o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
  3. Podłącz kable wyjścia.
  4. Podłącz kable wejścia.
  5. Wyłącznie w systemach o wysokiej impedancji uziemienia:
    UWAGA: W przypadku systemów o wysokiej impedancji uziemienia instalacja musi zawierać obwód wykrywania awarii uziemienia.
    1. Obróć szynę zwierającą tak, aby nie tworzyła połączenia.
    2. Podłącz zewnętrzną impedancję między zaciskiem „E” a przewodem uziemienia wyposażenia, zgodnie z NEC 2014, artykuł 250.36.
  6. Podłącz kable baterii do zacisków baterii + oraz -.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?