990-6264F-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480 V

Per sistemi a 4 fili:

  • Cavetto di massa: Non collegato

  • Messa a terra tecnica/di sistema: Nessun elettrodo di messa a terra locale collegato

Per sistemi a 3 fili:

  • Cavetto di massa: Deve essere collegato

  • Messa a terra tecnica/di sistema: È necessario collegare un elettrodo di messa a terra tramite il conduttore dell’elettrodo.

  1. Valido solo per sistemi di messa a terra ad alta impedenza:
    1. Rimuovere il cavo del ponticello tra la sbarra PE e il connettore E.
    2. Collegare un'impedenza esterna tra la sbarra PE e il connettore E in conformità al NEC 2014 articolo 250.36.
  2. Collegare il conduttore di messa a terra apparecchiature/PE alla sbarra PE.
  3. Collegare i cavi di ingresso.
  4. Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
  5. Collegare i cavi di uscita.
  6. Collegare i cavi CC alle sbarre batteria+ e batteria-.
  7. Per i sistemi senza interruttore di alimentazione di ritorno interno BF2: Fissare i dispositivi di fissaggio in plastica forniti sui cavi di bypass in quattro punti a intervalli di 30 cm. Regolare gli elementi di fissaggio ai cavi di bypass in modo che siano ben saldi.
  8. Per i sistemi senza interruttore di alimentazione di ritorno interno BF2: Fissare i dispositivi di fissaggio in plastica forniti sui cavi di uscita in due punti a intervalli di 30 cm. Regolare gli elementi di fissaggio ai cavi di uscita in modo che siano ben saldi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?