990-6264F-034

Güç Kablolarını 480 V Sistemine Bağlama

4 kablolu sistemler için:

  • Birleştirme atlama: Bağlı değil

  • Teknik/sistem topraklaması: Yerel topraklama elektrodu bağlı değil

3 kablolu sistemler için:

  • Birleştirme atlama: Bağlı olmalıdır

  • Teknik/sistem topraklaması: Topraklama elektrodu topraklama elektrodu iletkeni üzerinden bağlanmalıdır.

  1. Sadece yüksek empedanslı topraklama sistemleri için geçerlidir:
    1. PE barası ile E terminali arasındaki köprü kablosunu çıkarın.
    2. NEC 2014 madde 250.36'ya göre PE barası ile E terminali arasında harici bir empedans bağlayın.
  2. Ekipman topraklama çubuğunu/PE'yi PE elektrik barasına bağlayın.
  3. Giriş kablolarını bağlayın
  4. Sadece Giriş ve Bypass Ayrı Girişli şebeke sistemleri için geçerlidir. Bypass kablolarını bağlayın
  5. Çıkış kablolarını bağlayın
  6. DC kablolarını akü + ve akü baralarına bağlayın.
  7. BF2 dahili geri besleme kesicisi olmayan sistemler için: Verilen plastik bağlantı elemanlarını bypass kablolarına 30 cm aralıklarla dört yerden sabitleyin. Bypass kablolarının sıkıca birbirlerine oturtulması için, bağlantı elemanlarını güç kablolarına ayarlayın.
  8. BF2 dahili geri besleme kesicisi olmayan sistemler için: Sağlanan plastik bağlantı elemanlarını çıkış kablolarına 30 cm aralıklarla iki yerden sabitleyin. Çıkış kablolarının sıkıca birbirlerine oturtulması için, bağlantı elemanlarını güç kablolarına ayarlayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.