990-55333C-018

並列システムの概要

UIB ユニット入力遮断装置
SSIB スタティックスイッチ入力遮断装置
UOB ユニット出力遮断装置
SIB システム絶縁遮断装置
BB 電源遮断装置
MBB 保守バイパス遮断装置
注記: Schneider Electric社の文献では、「遮断装置」は、構成に応じて位置が異なる可能性があるため、回路ブレーカーまたはスイッチの総称として使用されています。個々の構成に関する詳細は、電気回路図および各遮断装置の前面にある記号を確認してください。

Galaxy VXLは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大4+1台の並列UPSをサポートし、UIBとSSIBを個別に使用することによって冗長性を確保します。

並列システム – 1系統主電源

並列システム – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?