通信および管理
| ローカルエリアネットワーク | 1 Gbps – デフォルトで1ポート |
| Modbus | Modbus (SCADA) |
| 出力リレー | 4 x SELV設定可能 |
| 入力接点 | 4 x SELV設定可能 |
| 標準制御パネル | 10インチのタッチスクリーンディスプレイ |
| 警告音 | あり |
| 非常停止スイッチ(EPO) |
オプション:
|
| 外部スイッチギアー |
UIB |
| 外部同期 | あり |
| バッテリー監視 | モジュール式バッテリーキャビネットおよび社外バッテリーで使用可能 |
EPO
設定変更可能な入力接点と出力リレー
入力接点
4つの入力接点が利用可能で、指定されたイベントを表示するようディスプレイで設定することができます。
入力接点は、24 VDC 10 mAをサポートしています。接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。
| 名前 | 説明 | 場所 |
|---|---|---|
| IN _1(入力接点1) | 設定変更可能な入力接点 | 端子J6607:1~2 |
| IN _2(入力接点2) | 端子J6607:3~4 | |
| IN _3(入力接点3) | 端子J6607:5~6 | |
| IN _4(入力接点4) | 端子J6607:7~8 |
出力リレー
4つの出力リレーが利用可能で、1つ以上のイベントで有効になるようディスプレイで設定することができます。
出力リレーは、24 VAC/VDC 1 Aをサポートしています。すべての外部回路には最大1 Aの速断型ヒューズを取り付ける必要があります。
| 名前 | 説明 | 場所 |
|---|---|---|
| OUT _1(出力リレー1) | 設定変更可能な出力リレー | 端子J6608:1~3は通常閉(NC)、1~2は通常開(NO) |
| OUT _2(出力リレー2) | 端子J6608:4~6は通常閉(NC)、4~5は通常開(NO) | |
| OUT _3(出力リレー3) | 端子J6608:7~9は通常閉(NC)、7~8は通常開(NO) | |
| OUT _4(出力リレー4) | 端子J6608:10~12は通常閉(NC)、10~11は通常開(NO) |
通電チェックモードを有効にすると、出力リレーがアクティブになり、出力リレーに割り当てられているイベントが発生すると非アクティブになります(通常はアクティブ)。
通電チェックモードを無効にすると、出力リレーが非アクティブになり、出力リレーに割り当てられているイベントが発生するとアクティブになります(通常は非アクティブ)。
通電チェックモードは、出力リレーごとに個別に有効にする必要があります。こうすることにより、各出力リレーが稼働していない場合を検出できるようになります。
-
出力リレーに対する給電が停止した場合、すべての出力リレーに割り当てられたイベントは、存在するものとして表示されます。
-
いずれか1つの出力リレーが稼働しなくなった場合、その出力リレーにイベントに割り当てられたイベントは、存在するものとして表示されます。