990-55333C-018

バッテリー

放電終止電圧

この図は、放電終止(EOD)が3Cで1.6 V/セルに設定されている場合に適用されます(VRLAのみ)。

標準VRLA電圧レベル

注記: 特定の設定は、上記の一般的な制約とは異なる場合があります。

最大バッテリー電流

UPS定格 500 kW 600 kW 625 kW 750 kW 875 kW 1000 kW 1125 kW 1250 kW

UPSに取り付けられているパワーモジュールの数

4

5

5

6

7

8

9

10

最大連続バッテリー電流(A)

1200

1500

1500

1800

2100

2400

2700

3000

10分間の最大バッテリー電流(A)

1272

1590

1590

1908

2226

2544

2862

3180

3分間の最大バッテリー電流

1336

1670

1670

2004

2338

2672

3006

3340

1分間の最大バッテリー電流

1440

1800

1800

2160

2520

2880

3240

3600

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?