EIO0000003566_05

Introduction

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Lors de l'utilisation d'une carte SD :
  • Assurez-vous de sauvegarder les données de carte SD régulièrement.
  • Lorsqu'un équipement accède à la carte SD, n'effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation du produit, ou retrait de la carte SD.
  • Avant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.
  • Assurez-vous que la carte SD est correctement orientée avant de l'insérer dans l'emplacement de carte SD.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
Lors de la manutention de la carte SD :
  • Évitez de stocker la carte SD dans un endroit où il y a de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques.
  • Évitez de stocker la carte SD dans la lumière directe du soleil, à proximité des appareils de chauffage ou dans d'autres endroits susceptibles de connaître des températures élevées.
  • Ne pliez pas la carte SD.
  • Ne faites pas tomber la carte SD et ne la heurtez pas contre un autre objet.
  • Conservez la carte SD au sec.
  • Ne touchez pas les connecteurs de la carte SD.
  • Ne démontez pas la carte SD et ne la modifiez pas.
  • Utilisez la carte SD initialisée par ce produit. Vous ne pouvez peut-être pas utiliser la carte SD initialisée par d'autres dispositifs.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Pour effectuer vos sauvegardes, vous pouvez insérer la carte SD directement dans l'emplacement de carte SD de votre ordinateur ou utilisez un lecteur de cartes SD disponible sur le marché.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?