串行接口 (RS-232C 和 RS-422/RS-485) : COM2
简介
可以通过软件在 RS-232C 和 RS-422/RS-485 间切换通信方法。
该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。
危险 |
|---|
|
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
通信失败
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
RS-232C
D-Sub 9 针凸型接头
|
产品侧 |
插脚号 |
RS-232C |
||
|---|---|---|---|---|
|
信号名称 |
方向 |
含义 |
||
|
1 |
CD |
输入 |
载波检测 |
|
|
2 |
RD(RXD) |
输入 |
接收数据 |
|
|
3 |
SD(TXD) |
输出 |
发送数据 |
|
|
4 |
ER(DTR) |
输出 |
数据终端就绪 |
|
|
5 |
SG |
– |
接地信号 |
|
|
6 |
DR(DSR) |
输入 |
数据设置就绪 |
|
|
7 |
RS(RTS) |
输出 |
请求发送 |
|
|
8 |
CS(CTS) |
输入 |
可以发送 |
|
|
9 |
CI(RI)/VCC |
输入/– |
振铃指示 +5 Vdc ±5% 输出 0.25 A*1 |
|
|
外壳 |
FG |
– |
功能接地 (与 SG 共用) |
|
*1 您可以通过软件来改变引脚 #9 的 CI(RI)/VCC 选择。VCC 输出无过电流保护。请务必在额定电流范围下使用,以防止损坏或故障。
固定螺丝是 #4-40 (UNC)。
RS-422/485
D-Sub 9 针凸型接头
|
产品侧 |
插脚号 |
RS-422/RS-485 |
||
|---|---|---|---|---|
|
信号名称 |
方向 |
含义 |
||
|
1 |
RDA |
输入 |
接收数据 A (+) |
|
|
2 |
RDB |
输入 |
接收数据 B (-) |
|
|
3 |
SDA |
输出 |
发送数据 A (+) |
|
|
4 |
ERA |
输出 |
数据终端就绪 A (+) |
|
|
5 |
SG |
– |
接地信号 |
|
|
6 |
CSB |
输入 |
允许发送 B (-) |
|
|
7 |
SDB |
输出 |
发送数据 B (-) |
|
|
8 |
CSA |
输入 |
可能会发送 A (+) |
|
|
9 |
ERB |
输出 |
数据终端就绪 B (-) |
|
|
外壳 |
FG |
– |
功能接地 (与 SG 共用) |
|
固定螺丝是 #4-40 (UNC)。
危险
小心