EIO0000003529.05

Status-LED

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung wird der Normalzustand per LED folgendermaßen angezeigt: rotes Licht > orangefarbenes Blinken > grünes Licht.

Farbe Anzeige HMI-Betrieb
Grün EIN In Betrieb
Blinken alle 5 Sekunden Hintergrundbeleuchtung AUS (Standby-Modus)
Orange Blinken Software wird gestartet
Rot EIN Gerät ist eingeschaltet.
- AUS Gerät ist ausgeschaltet.

Weitere LED-Anzeigen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.