EIO0000003532.05

状态 LED

通电后,LED 指示的正常状态为: 红灯 > 闪烁橙色 > 绿灯。

颜色 指示灯 HMI 操作
绿色 ON 操作中
每 5 秒闪烁一次 背光灯关闭 (待机模式)
橙色 闪烁 软件启动
红色 ON 电源接通。
- OFF 断电状态。

有关其他 LED 指示,请参阅您的画面编辑软件手册。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.