Montageverfahren (HMIST64/65/66/6700)
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Montage mit Montagehaltern
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Legen Sie dieses Produkt mit der Anzeige nach unten auf eine saubere, ebene Oberfläche. |
|
2 |
Überprüfen Sie, ob die Dichtung dieses Produkts sicher in der dafür vorgesehenen Nut sitzt, die um den Rahmen des Geräts verläuft. HINWEIS: Verwenden Sie stets die Installationsdichtung, da sie
neben ihrer Wasser-abweisenden Wirkung auch Vibrationen absorbiert.
Informationen zum Ersetzen der Installationsdichtung erhalten Sie
unter Austauschen der Installationsdichtung.
|
|
3 |
Erstellen Sie gemäß Abmessungen des Schalttafelausschnitts für dieses Produkt eine Montageöffnung in der Montageplatte, und befestigen Sie dieses Produkt von vorne in der Platte. HINWEIS: An diesem Produkt befindet sich
oben ein Haken zur Fallsicherung. Führen Sie den unteren Teil
des Produkts in den Blendenausschnitt ein, und setzen Sie dann den
oberen Teil ein, während Sie den Haken nach unten drücken.
1 Haken |
|
4 |
Führen Sie die Montagehaken in die Steckschlitze dieses Produkts ein. 1 Steckschlitze 2 Steckschlitze (nur HMIST6700) 3 Montagehalter 4 Montageplatte |
|
5 |
Ziehen Sie die Schrauben des Montagehalters mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest. Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in). HINWEIS: Die
Montagehalter können auch manuell verschraubt werden.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGTES GEHÄUSE
Üben Sie nicht mehr Drehmoment als angegeben aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
GEFAHR