EIO0000003528.05

Voyant d'état

Après la mise sous tension, l'indication d'état normal par le voyant DEL est : voyant rouge > orange clignote> voyant vert.

Couleur Indicateur Fonctionnement IHM
Vert Allumé En fonctionnement
Clignote toutes les 5 secondes Rétroéclairage éteint (mode veille)
Orange Clignote Logiciel en cours de démarrage
Rouge Allumé L'équipement est allumé.
- Éteint L'équipement est éteint.

Pour les autres indications DEL, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écran.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.