EIO0000003529.05

Kenndaten der Anzeige

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Anzeigetyp

TFT-Farb-LCD

Anzeigengröße

4,3 Zoll breit

7 Zoll breit

10,1 Zoll breit

Auflösung

480 x 272 Pixel

800 x 480 Pixel (WVGA)

1.024 x 600 Pixel (WSVGA)

Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H)

95,04 x 53,86 mm

(3,74 x 2,12 in)

154,08 x 85,92 mm

(6,07 x 3,38 in)

222,72 x 125,28 mm

(8,77 x 4,93 in)

Anzeigefarben

16 Millionen Farben

Weitere Informationen zu den Anzeigefarben erhalten Sie im Handbuch für Ihre Bildschirmbearbeitungs-Software.

Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED (Ersetzen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)

Helligkeitseinstellung

16 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

HMIST6600

HMIST6700

Anzeigetyp

TFT-Farb-LCD

Anzeigengröße

12,1 Zoll breit

15,6 Zoll breit

Auflösung

1.280 x 800 Pixel (WXGA)

1.366 x 768 Pixel (FWXGA)

Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H)

261,12 x 163,2 mm

(10,28 x 6,43 in)

344,23 x 193,54 mm

(13,55 x 7,62 in)

Anzeigefarben

16 Millionen Farben

Weitere Informationen zu den Anzeigefarben erhalten Sie im Handbuch für Ihre Bildschirmbearbeitungs-Software.

Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED (Ersetzen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)

Helligkeitseinstellung

16 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?