DOCA0171EN-00

Utilisation distante des données

Lorsqu'il est appairé à des Panel Server ou des passerelles EcoStruxure Schneider Electric, le capteur HeatTag affiche :

  • des alertes en cas de détection de surchauffe (3 niveaux) ;

  • un indice de qualité d'air ;

  • des mesures de température et d'humidité ;

  • des alertes d'auto-diagnostics.

Les outils suivants sont disponibles pour accéder à distance aux données du capteur HeatTag :

  • Application et logiciel EcoStruxure Facility Expert (EFE)

  • Logiciel EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

  • Contrôleurs distants

Application et logiciel EcoStruxure Facility Expert

L'application mobile EcoStruxure Facility Expert peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles. Un spécialiste 
EcoStruxure Facility Expert optimise les opérations et la maintenance, afin de permettre la continuité des activités de l'entreprise, et fournit des indications aux prestataires de services ou aux responsables de l'installation.
EcoStruxure Facility Expert est une technologie collaborative en temps réel, disponible sur les appareils mobiles et les ordinateurs, qui permet aux responsables et au personnel de maintenance de se connecter aux installations et à l'équipement. L'échange d'informations entre les utilisateurs est simple et rapide.

À partir d'un contrôleur distant

Pour voir quelles données sont disponibles via la passerelle, consultez le tableau Modbus dans le guide utilisateur du serveur de tableau ou de la passerelle appropriée (référencé dans Mise en service).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?