DOCA0171EN-00

Rétablissement des paramètres usine du capteur HeatTag

Le capteur HeatTag a perdu la communication avec le Panel Server ou la passerelle depuis plus de 15 minutes lorsque :

  • le voyant de fonctionnement est vert (clignotant ou allumé) ;

  • le voyant d'état du réseau clignote en rouge.

Pour rétablir les paramètres usine du capteur HeatTag, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur le bouton de fonctionnement pendant plus de 8 s jusqu'à ce que le voyant d'état du réseau s'allume en rouge.

  2. Relâchez le bouton.

    Résultat : le voyant d'état du réseau s'allume en orange (capteur HeatTag non apparié, avec paramètres usine).

Pour appairer manuellement le capteur HeatTag à un Panel Server ou une passerelle, consultez la procédure correspondante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?