DOCA0171EN-00

Désappairage du capteur HeatTag

Le capteur HeatTag a perdu la communication avec le Panel Server ou la passerelle depuis plus de 15 minutes lorsque :

  • le voyant de fonctionnement est vert (clignotant ou allumé) ;

  • le voyant d'état du réseau clignote en rouge.

Pour désappairer manuellement le capteur HeatTag, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur le bouton de fonctionnement pendant plus de 8 s.

  2. Lorsque le voyant d'état du réseau est allumé en orange, relâchez le bouton.

Pour appairer manuellement le capteur HeatTag à un Panel Server ou une passerelle, consultez la procédure correspondante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?