DOCA0171EN-00

Mise en service

Une fois mis en service, le capteur HeatTag doit être appairé à des serveurs de tableau ou des passerelles Schneider Electric EcoStruxure. Pour plus d'informations sur l'appairage d'appareils, consultez le guide utilisateur du Panel Server ou de la passerelle appropriée :

  • DOCA0172EN EcoStruxure Panel Server  - Guide utilisateur
  • DOCA0197EN PrismaSeT Wireless Panel Server - Guide utilisateur
  • DOCA0157EN PowerLogic PowerTag Link  - Guide utilisateur

Pendant les 30 premières minutes après la mise sous tension, le capteur HeatTag est en mode test. Le voyant de fonctionnement clignote lentement en vert et le capteur HeatTag peut envoyer une alerte de surchauffe à titre de test, à l'aide du HeatTag testeur, ou une autre alerte demandée à distance par le Panel Server ou la passerelle. Il faut encore 8 heures au capteur HeatTag pour définir son environnement nominal et être pleinement opérationnel.
A chaque mise sous tension du capteur HeatTag, les deux séquences de 30 minutes et de 8 heures sont répétées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?