Description du matériel
Description
-
Voyant de fonctionnement
-
Voyant d'état du réseau
-
Bouton de fonctionnement
-
Code QR d’accès aux informations de l’appareil
-
Clip DIN
-
Entrée d'air
-
Connecteur d’alimentation
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web Schneider Electric : NVE51738.
Voyant de fonctionnement
| Voyant | Description | Action |
|---|---|---|
| Capteur HeatTag hors tension. | Aucune | |
| Capteur HeatTag en mode test. | Aucune | |
| Capteur HeatTag en fonctionnement normal. | Aucune | |
| Alerte déclenchée par le capteur HeatTag. | Identifiez la cause de l'augmentation de température dans le tableau électrique. | |
| Dysfonctionnement mineur détecté. | Effectuez des opérations de maintenance sur le capteur HeatTag (voir Dépannage). | |
| Dysfonctionnement majeur détecté. | Remplacez le capteur HeatTag. |
Voyant d'état du réseau
Code QR
Lorsque le code QR situé à l'avant d'un capteur HeatTag est lu avec un smartphone doté d'un lecteur de code QR et relié à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. Elle fournit les informations suivantes :
-
Référence commerciale et numéro de série du HeatTag
-
Adresse MAC du réseau IEEE 802.15.4 du HeatTag
-
Code d'installation IEEE 802.15.4
-
Caractéristiques techniques du HeatTag
-
Publications techniques sur le HeatTag